This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:接触器继电器解决方案

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ79656-Q1, BQ79631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321746/bq79656-q1-contactor-relay-solution

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ769142、、 BQ79631-Q1

您好!  

我对使用 BQ79656-Q1驱动12V 接触器继电器的可能性有一个疑问。 我浏览了数据表、似乎 IC 只有监控功能、而 BQ769142不同的是、它可以切换充电器和负载。  

我想知道是否有任何方法可以使用 IC 切换接触器继电器、或者我们是否必须为此使用 BQ79631-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gurkiratsingh:

    BQ79656有8个 GPIO、但没有人使用它们来驱动接触器继电器。 BQ79731是更好的选择。  有必要注意是否需要将继电器驱动器与 BQ79731进行隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何与  BQ79731类似的其他 IC?