This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:关于 LED 亮度设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322025/tlc5941-q1-about-led-brightness-settings

器件型号:TLC5941-Q1

您好!

我正在考虑 TLC5941-Q1。
我创建的电路有以下问题:
LED24和 LED27具有不同的亮度、LED24更亮、LED27更暗。
观察 OUT10 (LED24)和11 (LED27)的电压时、观察到以下波形。
LED 的亮度差异似乎是 LED 点亮时电压电平的差异。
应进行哪些设置来使 LED 像 OUT11 (LED27)那样变得昏暗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    LED24和 LED 27的 Vf 是什么?

    请确保 OUT 引脚上的电压大于所需的余量电压。 从数据表可知、VOUT 到输出60mA 的电压至少应为1V。

    因此您可以尝试移除通道上的电阻器。

    Br, Gracie