This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:为什么我在 TINA 中使用 UCC28C43来模拟隔离电源、但它无法正常工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320600/ucc28c44-why-i-use-ucc28c43-in-tina-to-simulated-an-isolated-power-supply-but-it-did-not-work

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

大家好、

我最近正在为我的客户设计一个项目、即使用 UCC28C44来构建电源、使用 TINA 来模拟隔离式48V 输出电源、但仿真不起作用?

COMP 引脚被钳位到6V、占空比非常小。 输出电压为17.6V、而不是48V。 模型的输出似乎不能超过17V、当我修改分压电阻器以使输出为15V 时、它可以工作。 我如何能够输出大于48V 的电压?

您能浏览一下吗?e2e.ti.com/.../slum176_5F00_startup tsc

谢谢。

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bowen,

    以下是所连接的电路模型的瞬态仿真。 我突出显示并圈出了 VCS、因为它显示了当 VCS>1V 时转换器在电流限制下运行、正如您提到的、COMP 在6V 时处于高电平、VOUT1限制在17V 左右。

    将限流电阻器(R14)降低至20mΩ ,它可能不是优化值,但我只是想显示 VCS 降低时的效果,因此转换器不在电流限制下运行。 VCS 现在为~500mV、开关频率约为250kHz、VOUT1约为45V。

    当转换器输出在闭环中开始调节时、COMP 被下拉。 转换器模型仍然需要工作、但我希望这有助于让您进一步解决限流操作的问题。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    非常感谢您的支持、减小采样电阻是一种方法、但这会产生非常大的初级侧峰值电流...

    我对补偿环路尝试了许多参数、但效果不佳。

    模型是否与实际组件不一致?

    谢谢。  

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一些奇怪的事情、我将 Fsw 设置为大约250kHz、为什么 Tsw 在这两个周期之间不同? 甚至占空比也低于0.5?

    初级侧的 RMS 电流太大、无法提供48W 的功率... 这怎么可能发生? 通常情况下、初级侧的峰值电流应小于3A、但在该模型中、峰值电流高达20A!

    您能仔细查看一下吗? 很长时间以来我都不明白...我现在使用的是50mOhm 电流感应电阻器。

    e2e.ti.com/.../slum176_5F00_startup_5F00_wmy.TSC

    此致!

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bowen,

    由于您的模型配置与产品文件夹中提供的模型不同、我建议回到 TI 发布的原始模型并逐步完成您的更改。 模型并不是控制器的完美表示、但我想说的是、UCC28C43被广泛使用、并且 在尽可能准确地表示 PWM 方面具有成熟的良好表现。 较大的初级电流可能来自匝数比、磁化电感等功率级定义。 如果 L1表示初级磁化、则370μH 非常低、即使在 DCM 运行模式下也是如此。 高输入电压和低磁化电感当然会导致非常高的峰值电流、如您所描述的那样。 另外、请检查 RCD 钳位、并确保钳位到 GND?

    您还可以使用 TI Power Stage Designer 验证功率级计算 、该 工具还包含一个控制环路补偿建模工具。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我找到了原因、不是因为电感、而是次级侧二极管、不是超快速恢复二极管...

    谢谢。