This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:HO MOSFET 无法驱动

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322076/lm5148-q1-ho-mosfet-unable-to-drive

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148

大家好、

MOSFET 使用 二极管 DMTH62M7SPSWQ-13,HO 无 PWM

MOSFET  变为 Infineon IAUC60N04S6L039ATMA1,正常启动

Qg 中的两种元件差异

DMTH62M7SPSWQ-13 Qgs=68.7nC  

IAUC60N04S6L039ATMA1 Qgs=20nC

LM5148-Q1可以驱动的最大 Qg 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    LM5148的典型栅极驱动电流能力为170mA、典型值和115mA 最小值。 栅极电流由 Qgtotal * Fsw 计算、其中 fsw 是开关频率、Qgtotal 是总栅极变化。  您可以根据总栅极电荷和所选开关频率来计算 LM5148是否能够驱动这些 FET。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。