This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:启动时5V 实施会短接。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322006/tpsm63603-5v-implementation-shorting-out-at-start-up

器件型号:TPSM63603

您好!

我们最近构建了采用 TPSM63603作为24V 输入电压的5V 和12v 稳压器的电路板。 在我们构建的最初10个电路板中、有两个出现了5V TPSM63603故障。 在这两种情况下、芯片本身的 Vin 和 Vout 都短路、从而使整个板短路。 这些模块在上电期间是否建议采用任何保护逻辑? 我们使用了数据表示例 8.2.1实现5V 电压、不包括 RENT RENB 电阻器。 VIN 直接连接到 EN/SYNC。 对于部件本身、是否有任何故障排除建议?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此实现方案中还有一点需要注意、PGND 引脚连接到 DGNG 而不是 AGND。 在 AGND 到 DGNG 之间添加了一根绿线的情况下、电路板正确通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您利用我们的部分。 我不确定可以使用哪些其他保护逻辑、因为这些模块已经具有上电定序功能。  

    我认为第一个问题是检查高侧 MOSFET 是否损坏、因为从输入到输出的路径最直接。 我怀疑 布局可能是问题的罪魁祸首、因为 AGND 会单点连接到 PGND、它是内部基准和逻辑的零电压基准。 可能是导线引入了额外的电感、这可能会影响内部逻辑。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    理查德