This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:脚本发生器缺少一些行

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320775/tps650861-script-generator-missing-some-lines

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:IPG-UI

您好!

使用 OTP Generator TPS65086100 OTP Generator V2p5.xlsx)我有2行"丢失"...  

                  {寄存器:'SWA1_CTRL_EN2'、值:0x1f}、
#N/A
                  {寄存器:'LDOO2_CTRL_EN1"、值:0xFF}、
                  {寄存器:'LDOA2_CTRL_EN2"、值:0x5F}、
                  {寄存器:'LDOA2_CTRL_EN3"、值:0x09}、
                  {寄存器:'LDOA3_CTRL_EN1'、值:0xFF}、
                  {寄存器:'LDOA3_CTRL_EN2"、值:0x1f}、
                  {寄存器:'LDOA3_CTRL_EN3'、值:0xC9}、
                  {寄存器:'SWB1_CTRL_EN1'、值:0xFF}、
                  {寄存器:'SWB1_CTRL_EN2'、值:0x9F}、
                  {寄存器:'SWB1_CTRL_EN3'、值:0x09}、
                  {寄存器:'SWB2_LDOA1_CTRL_EN1'、值:0xFD}、
#N/A
                  {寄存器:'SWB2_LDOA1_CTRL_EN3"、值:0x12}、



如果我按原样复制到.js 文件(包括#行),则 UPG UI 不会像它那样(意外的令牌非法)。

 获取寄存器1Bh 和26h 生成值的解决方案是什么 ?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以将 OTP Generator 文件与您的设置附加? 我会请我们团队中的某个人对其进行研究、但获得文件会有所帮助。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的电子邮件地址发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

    我将设置一个私人信息空间、您可以在其中向我发送文件。 请接受我的朋友申请。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

    我将在此处添加建议的解决方案、以防其他人遇到此问题。

    在 OTP 发生器的"排序"选项卡上、在"分配给哪个 CTL 引脚?"下的"引脚分配"表中、选择 VTT LDO 选项、以便 VTT LDO 旁边的字段不为空。 如果 Excel 工作表中的此单元格为空、则"Scrip"(脚本)选项卡中将出现#N/A。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另一条注释以记录此问题的最新解决方案。

    如果编程序列导致电源故障、它可能会中断 IPG-UI 中的编程写入序列。 在这种情况下、在 BUCK6准备好为 LDO 输入供电之前升高 VTT 会导致使用 OTP 生成器脚本的写入过程出现问题。

    建议将 VTT 与 CTL3或 CTL6和 GPO2排序、以避免这一特定问题。

    此致、

    詹姆斯