This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:配电板的原理图和 PCB 验证

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321090/tps54560b-q1-schematic-and-pcb-validation-for-power-distribution-board

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62933

我们为微型无人机定制了配电板。

电路板应提供:

  • 最大电压为17.4V 时为20A 至4in1 ESC (为4个 BLDC 电机供电)-电池

  • 5V、用于在3A 时连接飞行控制器  最大值- TPS54560B-Q1

  • 最大1A 时12V 到视频传输系统- TPS54560B-Q1

请求审阅原理图以及可能的 PCB。

我们的原理图

TI Webench 设计器原理图:

Web 工作台 BOM 与我们的器件、输入电容器之间存在一些差异。

器件 我们的 Webench
Cin 100u (来自电池铝电解电容器)+10u+2.2u+0.1u 4.7u

请告知我们是否还有 PCB 设计审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要查看 PCB 布局、请在此处提供、以便两者参考。  

    获取原理图和 PCB 布局后、我可以立即查看线程支持。

    否则、请预计在星期二(2/6/24) PST 时间之前收到有关原理图的反馈。

    此致。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我们将更改直流/直流转换器的设计。 该应用要求5V 电压轨在最大电流不超过2-2.5A、12V 电压不超过1A、因此请考虑使用 TPS62933降压 IC、 在继续进行设计之前、我们想知道无人机最大17.5V 的应用是否是一个好主意、这种应用可能会出现电压尖峰。 输入端的高值铝电解电容器/固态钽电容器可能有用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62933的额定电压高达30V、并使用具有中等 ESR 的高值电解电容器、应足够的阻尼来帮助缓解电压尖峰。

    我想您可以继续在这里使用 TPS62933。

    此致、

    吉米