This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:有关 TPS54360和 TPS54360B 之间抗噪性能差异的其他查询

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321620/tps54360-additional-inquiries-regarding-noise-immunity-differences-between-tps54360-and-tps54360b

器件型号:TPS54360

尊敬的专家:

我叫 Inoue、是分销商的 FAE。

我的客户遇到 TPS64360损坏问题。

目前他们使用的是 TPS54360、而不是 TPS54360B、并且由于 TPS54360缺乏抗噪性能而可疑。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能否告诉我们改进抗噪性能的"B"产品的发布历史?

(1)不带"B"的 TPS54360容易受到噪声的影响、因此发布 TPS54360B 是因为市场上发生了缺陷?

(2)噪声阻抗的具体差异是什么、内部电路的哪些块得到了改进?

(3)如果您有任何其他材料,请提供我们。

(4)以下用法是否会损坏设备?

如果 在不使用 B 的情况下使用 TPS54360、则存在器件损坏的问题:电源启动或负载瞬态。

这可能是由于不使用 TPS54360B、因此我们 想了解更详细的信息。

——

如果你需要一个友谊,你可以给我发送一个请求。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市