This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:COOL 状态时的 OVP 功能。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321633/bq25172-ovp-functtion-when-cool-status

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件: BQ25600

尊敬的负责人

我们在 检测到冷却状态时确认 BQ25172 OVP 功能。
根据规格 表、 OVP 功能在 COOL 状态时的工作电压为1.45V~1.55V。
我们无法在1.45~1.55V 范围内确认 cool OVP 功能。
但我们可以确认在1.65~1.75V 下实现低温 OVP 功能与正常温度相同。   
在我们的评估条件下、TS 端子电压为776mV。
请回答以下问题。
问题1. 我们需要设置 COOL OVP 功能、以便启用 COOL 检测。
问题2. 规格表上 COOL OVP 功能的说明是否有误?
问题3. 此器件的设计是否有问题?
          在之前、当我们确认 BQ25600时、我们发现在 COOL 状态下的终端充电电流存在设计错误。
 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahi

    我在实验室对其进行了重新测试、OVP NORMAL 为每节电池1.70V、COOL 为每节电池1.50V、这符合预期。   

    测试是使用电池仿真器完成的、这给了我很好的电池电压控制。  

    输出端的大电容器、用于模拟电池。

    该设计降低了充电电流、以降低 PCB 上的电压降、这是另一个误差源。

    您能描述一下您的测试设置吗?