您好!
奇怪的是、在48V 输入降压+24V 下、Tina 导出的加密模型产生的阴极电流大于所选用于2.5A 输出的器件。 Webench 编辑功能选择备选二极管不能接近 Nexperian PMEG6045ETP、从而产生更高的效率、并处理阴极电流 Tina 分析显示超过3.5A。 通过 PMEG6045ETP 降低正向压降和高得多的阴极电流来判断效率和稳健性、因为高侧 NFET 应在 UVLO 恢复甚至复位条件的保护控制下关断。
当切换二极管的阴极上永远不应看到输入电压时、为什么 Tina 模型选择较低的阴极电流并使阻断电压翻倍?
认为二极管或保险丝在出现这种严重情况时应短路/熔断。 在最坏的情况下、我们必须更换内联保险丝、而不是 MCU 和几个其他开关稳压器。 请注意、 PMEG6045ETP 的正向压降4.5mV 对二极管和高侧 NFET 产生的应力较小。 看起来 Webench 应该接近于选择类似的二极管、但永远不允许进行 Tina 分析、这是为什么呢? NTERIAN 在龟速下进行了出色的肖特基二极管测试300µs 最坏情况似乎很明显。
IF = 3A;tp≤300 µs;δ≤0.02;Tj = 25 °C;脉冲- 420 475 mV
IF = 4A;tp≤300 µs;δ≤0.02;Tj = 25 °C;脉冲- 450 510mV
IF = 4.5A;tp≤300 µs;δ≤0.02;Tj = 25 °C;脉冲- 460530mV
e2e.ti.com/.../Webench_5F00_LMR16030SDDA-38v_2D00_54v_2D00_24vout.tsce2e.ti.com/.../Diode-Schottky-60v-4.5amp-SOD128-PMEG6045ETP-Nexperia.pdf