This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:TPS7A5701RTER 的 FloTHERM 模型

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304987/tps7a57-flotherm-model-for-tps7a5701rter

器件型号:TPS7A57

我使用的是 SimCenter Flotherm 2210。 您能否提供.pdml 或.pack 文件? 请使用 Ver.2210能够读取的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过聊天联系客服、告知我在这个论坛上申请。

    CS2132391

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayuki:

    让我看看我能为你做些什么。 请给我一点时间。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayuki:

    我试着给我们的热能工程师发信息,但他已经不在办公室了假期。 我会在节假日后回复。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好高之

    我已提交热请求。  我们通常的交货周期为2-3周。 我会在有更新时通知您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 您能否提供文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高幸:

    我已经向热工程团队发送了一封电子邮件、当我有更新时、我会告诉您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高幸:

    我们希望您的模特能在本周结束前完成。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高幸:

    请查找附加到此主题的模型。  

    谢谢。

    斯蒂芬
    e2e.ti.com/.../TPS7A57_5F00_DELPHI_5F00_CTM.pdml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将尝试您提供的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高幸:

    如果您有任何其他需要、请告知我们。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供仿真模型。 我们目前正在使用您提供的仿真模型进行验证。 为了确认在我们的环境中工作、我们尝试确认 TPS7A57数据表中所列6.4热性能信息值(第5页)的再现性。

    请您尽可能提供以下信息吗?

     

    关于 JEDEC 标准(2s2p)电路板的信息。

     

    承印物尺寸是否为76.20毫米 x 114.30毫米 x 1.6毫米?

    所有迹线层的迹线面积是否为74.2 mm²、位于基板边缘1 mm 内?

    外层(第1层和第4层)的迹线层70 μm 和内层(第2层和第3层)的35 μm 厚度?

     

    布线层(1-2, 2-3和3-4层之间)之间的间距是否一致?

     

    您能否提供基板的跟踪数据或任何相关信息? 如果这样做很困难、您能否提供每个布线层的铜箔百分比?

     

    芯片垫暴露区域是否焊接到基板上? 如果存在过孔、请提供过孔规格(布局(数量和间距)、直径、镀层厚度和连接的布线层等)。

     

    ・μ m 是 RθJB 所有热参数(RθJA、RθJC (top)、ψJT μ m、ψJB μ m、 μ m、 RθJC (bot)按照相同的规格按照 JEDEC 标准(2s2p)进行测量?

     

    在什么条件下测量热参数 RθJC (bot)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是有关 JEDEC 2s2p 高 k 电路板标准的信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slva658/slva658.pdf?ts = 1707147945325&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将阅读信息。