This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:需要 POE PD 的技术支持

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2372-3EVM-757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315270/tps2372-require-technical-support-for-the-poe-pd

器件型号:TPS2372

我们正在 IC 为我们的项目寻找 POE PD TPS2372、所以我们现在可以考虑使用 IC、只需确认它是否适合我们的应用即可。

我们的器件需要5V/6A、因此此 IC 具有可为我们提供5V/6A 的内部直流降压转换器? 我们总共有两个电源、一个是外部电源、另一个是 POE、因此请根据我们的应用建议 PD 的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    感谢您的联系。

    建议将 TPS2372-3用于30W 负载。 但 TPS2372-3没有 内部直流降压。

    您可以参考 TPS2372-3EVM-757 (https://www.ti.com/tool/TPS2372-3EVM-757) TPS2372+Buck PD 参考设计并更改输出。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    帝昂