This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:查找可替代 TPS2378的 IC

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734EVM-094, TPS23731, TPS23731EVM-095, TPS23734, TIDA-00617, TPS23751, TPS23751EVM-104, TPS23754, TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314096/tps2378-looking-for-the-ic-which-can-replace-the-tps2378

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS23731EVM-095、TPS23731、TPS23734EVM-094 TPS23734TIDA-00617、TPS23751TPS23751EVM-104PMP6672、TPS23754、TPS23861TPS23861EVM-612

大家好、我正在寻找符合 IEEE802.3at 标准的 PD (供电设备) IC 2类4 (最大25.5W)产品

是否存在任何包含直流/直流转换功能的 PD IC? (无需外设、既不需要反激式转换器、也不需要通用直流/直流转换器)

如果有、请推荐我使用 PD IC。

我们需要转换48V -> 5V。(输入/输出功率最大25.5W)

我们正在寻找4级、因此我们需要能够保证 PD IC 25.5W 的输入和输出功率(假设效率为100%以方便计算)的电路、希望我们找到合适的电路。

谢谢你。

此致、

Subin 韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    感谢您的联系!

    25.5W PD 摘要可在以下位置找到:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308064/faq-some-25-5-w-poe pid-pd-controllers-they-key-features?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A525282#

    下面是一些5V 的参考设计。 您应该能够搜索和找到它们:

    使用 TPS23731的 TPS23731EVM-095

    使用 TPS23734的 TPS23734EVM-094

    使用 TPS23751的 TIDA-00617

    TPS23751EVM-104使用 TPS23751

    使用 TPS23754的 PMP6672

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们不是正确的、因为其中包含直流/直流控制器的 IC、而不是直流/直流转换函数本身。

    此问题的目的是、我不想在 PD IC 周围添加更多的外设电路、但应尽量减少、同时我将 PD IC 与直流/直流转换功能(24->5V)配合使用、而无需外设电路。

    例如、如果我使用 TPS23731、我应该将直流/直流转换的所有外设电路添加到开发电路。

    我还有一个问题。

    根据 PoE 法律、我们可以肯定地认为 PSE - PD 系统。

    您能介绍一下 PSE - PD 之间的层次结构吗?

    例如、PSE 应高于(或>=)分级 PD。 也可能是 PSE 的类型应高于(或>=) PD。

    此致、

    Subin 韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +如果 PD 为 类型1而 PSE 为类型2、则 PSE 在检测到 PD 后是否会向 PD 发送适当的电源? (我想知道确切的功率和数字)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于层次结构、我想知道您的回答是否会违反 PoE 的法律。 (包括 IEEE802.3 af、IEEE802.3at)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    感谢您的答复。

    我们的额定功率为25.5W 的 PD 没有集成式直流/直流转换器。

    您可能需要使用我们的参考设计(例如、适用于 TPS23731的 TPS23731EVM-095、 https://www.ti.com/tool/TPS23731EVM-095)构建外设电路。 我们在产品系列页面中分享了可帮助构建电路的原理图。 如果您需要进一步的帮助、请随时与我们联系。

    谢谢您的问题:

    PSE 应比 PD 高(或>=)级。 也可能是 PSE 的类型应高于(或>=) PD。

    在类型/类别方面、PSE 可以高于或低于 PD。  在 bt 功能中、功率降级是指 PD 的功率低于其请求的功率时(功率只会降级到"BOUNDARY")。

    PSE 分配的功率

    PD (30W)

    已申请

    PD (45W)

    已申请

    PD (60W)

    已申请

    PD (75W)

    已申请

    PD (90W)

    已申请

    15W

    15W 时加电

    15W 时加电

    15W 时加电

    15W 时加电

    15W 时加电

    30瓦

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    45瓦

    45W 上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    60瓦

    在60W 时加电

    在60W 时加电

    在60W 时加电

    75瓦

    75W 上电

    在60W 时加电

     如果 PD 是 类型1而 PSE 是类型2 , PSE 是否在检测到 PD 后向 PD 发送适当的电源

    PSE 将根据 PSE 的功率预算和 PD 的分类设置其功率限制。 如果 PD 设置为3类1类、并且 PSE 为2类、并且未处于功率降级模式、则 PSE 将为此 PD 端口设置3类功率限制。  

    我想知道您的回答是否会违反 PoE 的法律。 (包括 IEEE802.3 af、IEEE802.3at)

    TI 参考设计的标准(af、at 或 bt)将显示在 EVM 用户指南中。 例如、

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 兴

    我有两个问题。

    1.请推荐 PD 与 TPS23861 EV 控制器兼容的 PSE 电路。 (PD 应为802.3af。 它适用于 PoE 而非 PoE+)

    2.请告诉我 TPS23861是否包含电源开关。

    第2个问题的目的是、我想确认我是否可以根据您推荐的 TPS23861和 PD 部分调整结束范围架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +★我们 应该 选择端跨法而不是中跨,电源信号和数据将通过 LAN 电缆上的1、2、3、6引脚传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    感谢您的答复。

    1.请推荐 PD 与 TPS23861 EV 控制器兼容的 PSE 电路。 (PD 应为802.3af。 它适用于 PoE 而非 PoE+)

    我看到您需要的输入/输出功率最大为25.5W。 在这种情况下、您需要 AT 或 bt PD。   

    在大多数情况下,在标准设备涵盖了 af 标准的 功能; bt 标准设备涵盖了 AT 标准的功能。 因此、TPS23861可以与 TPS23731EVM-095搭配使用、甚至 TPS23731EVM-095也  与 bt 标准兼容。 因此、请执行我 之前推荐的其他25.5W PD。  

    2.请告诉我 TPS23861是否包含电源开关。

    TPS23861没有集成电源开关。 您将需要添加外部 FET。 您可以参考 TPS23861EVM-612参考设计、
    (https://www.ti.com/tool/TPS23861EVM-612)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    帝昂