This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750 +BQ25798

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319204/tps25750evm-tps25750-bq25798

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、TPS25751、BQ25798

大家好,

我们的团队正在使用 TPS25750D GUI 在 EEPROM 中刷写配置,但我们仍然无法访问许多寄存器。 请帮我走出这个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooranessh:

    您正在使用哪个版本的 GUI?

    这是25750EVM?

    我们无法访问多个注册

    这句话是什么意思?

    我们 强烈建议您  在进行任何新设计时使用 TPS25751。 TPS25750是一款较旧的器件、不会定期更新、因为 TPS25751是下一代的器件。 如果您有使用 TPS25750的旧设计、我们可以帮助调试这些问题、但对于任何新设计、都可以使用 TPS25751。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯托弗,"

    我们使用的是7.0.4 GUI。 例如、在 EEPROM 中 、我们无法写入或读取  SHIP Charger_Control_控制的 REG11_FET 2寄存器。 如果可能,请告诉我的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooranessh:

    例如,在   Charger_Control_中,我们无法写入或读取 SHIP FET 控制的 REG11_FET 2寄存器。

    我仍然有点不确定你在这里指的是什么,但这里是我的想法。 如果有任何疑问、请告诉我。

    TPS25750EVM 上的 EEPROM 用于存储 GUI 生成的完整闪存二进制文件。 完整闪存包含应用程序配置和基本映像。 "App config"包含在 GUI 中配置的设置。 GUI 和 PD 配置用于控制连接的 BQ 器件的设置有限。 GUI 调查表中的选项仅限于我们的范围。

      


    由于 TPS2575x 器件不支持多主 I2C、这会带来一个问题:如果您将 TPS2575X 器件用作 BQ25798的 I2Cm、您无法将 MCU 用作 I2Cm 器件。 如果要访问 BQ 器件上不受 GUI 支持的寄存器、这里有两个选项。

    1.将 I2Cm MCU/EC 连接到 TPS2575X 的 I2Cs 引脚、并使用'I2Cr'和'I2Cw'命令执行 I2C 直通、以与 BQ 器件进行通信。 您可以通过这种方式读取/写入 BQ 器件。

    2.请勿将 TPS2575X 用作 BQ25798的 I2Cm、而是使用 MCU/EC 进行控制。  

      这将在 MCU/EC 上增加一些开发内容、因为它现在需要处理 PD 控制器处理的所有电压转换和电源角色交换。

    我们再次推荐将 TPS25751用于任何新设计。 这是具有最新功能和修复特性的引脚2引脚替代产品。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯托弗,

    您能否解释一下 TPS2571与 TPS25750的最新特性相比有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooranessh:

    TPS25751是 TPS25750的后继产品。 它符合 PD3.1标准(TPS25750符合 PD3.0标准)。

    我们还介绍了液体检测、并在与支持使用 PPS 的兼容 TI BQ 充电器 IC 配合使用时更新了充电器控制功能。

    TPS25750已达到成熟程度、除错误修复外、不会收到任何主要更新。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯托弗,

    我完全同意您的看法、但是否有办法可以 访问 TPS250750 EVM 板中的 BQ 充电器寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooranessh:

    对不起误解、我将问题初始解释为如何大体上检查寄存器、而不是 EVM。

    无法仅使用 TPS25750EVM 和 Web GUI 访问 BQ 寄存器。

    J8"Aardvark 连接器"用于显示 I2Cm 线路、后者连接到 BQ25798上的 I2C 引脚。 您可以从此处访问寄存器、但需要额外的设备才能通过 I2C 读取 BQ 寄存器或与之进行交互。 例如、您可以连接 Aardvark I2C/SPI 主机适配器、并用其读取 BQ 寄存器。 BQ 部分应该被寻址到0x6B。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pooranessh、

    如果您有任何  与此功能相关的其他问题、请随时继续回复此主题。 如果有任何新的不相关的问题、请创建新的 E2E 主题。

    谢谢。此致、

    克里斯