This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980 CHG、DSG 异常

Guru**** 2643625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ40Z50, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318858/bq2980-bq2980-chg-dsg-abnormal

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ77307

您好

该客户设计采用 BQ2980、2S2P  电池组、且 CHG 和 DSG 异常。

原理图和波形如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这看起来电荷泵正在过载。 最大负载为10uA。 您能否检查 CHG 和 DSG FET 之间是否未超过此值?

    此外、为了仔细检查电源、您是否能够在包含 VDD 和 BAT 电压的情况下捕获相同的波形?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:
    感谢两位 TI 工程师的帮助!
    我查看了数据表、检测延迟为250us、似乎会触发短路放电、但我没有连接负载、您能具体告诉我如何测试 CHG 和 DSG FET 吗? 这里是我的 VDD 和 BAT 波形。

    VDD 和 BAT 波形一致

    感谢你的帮助。

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    在此行为期间、您是否能够捕获单个波形、其中显示 BAT 电压、CHG + DSG 电压和检测电阻两端的电压?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    此处是 BAT 电压波形、CHG + DSG 电压波形以及感应电阻器两端 的电压波形。

    BAT 电压 波形

     CHG + DSG 电压 波形

    感应电阻器 波形上的电压。

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    从 CHG 和 DSG 的波形可以看到、在驱动两个输出时、电荷泵似乎发生了过载。

    您是否能够尝试通过电源强制出现 OV 或 UV 条件、从而使器件停止驱动其中一个 FET、并查看另一个输出是否变得稳定?

    您还可以尝试移除 R62和 R66并将电流表放置在它们的位置、以查看电荷泵上的电流负载。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    我触发了 OV 和 UV 保护后、它仅关闭了相应的 FET、但另一个 FET 仍然是上面发送给您的波形、CHG 引脚和 DSG 引脚、电流表显示1uA。

    这种异常的原因是否与我的电阻值的选择有关? 我希望你能帮我确认一下。

    非常感谢!

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    这是我的 BMS 原理图、您能为我做一下吗?

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    您的原理图似乎包含两组并行的堆叠 AFE。 我很好奇您的应用为什么是这样设计的。

    是所有 AFE 中发生这种行为、还是仅一个 AFE 中发生这种行为? 其他 AFE 是否处于故障状态?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    据我所知、我的设计基于 bq2980EVM 构建。 您能否提供有关如何将 bq2980组合成电池组的参考设计?

    U6充电异常、放电正常。

    U7充电异常、放电异常。

    U10和 U11正常充电、放电异常。

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    我们没有任何参考设计、因为该器件 在制造时未考虑堆叠问题。 上一个 E2E 主题( 链接)将更详细地介绍该主题。

    U6充电异常,放电正常

    当您说 AFE 充电异常而放电正常时、这意味着什么? 您是否是说 CHG 引脚显示异常波形并且 DSG 引脚处于正常/稳定电压?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,
    感谢您分享这个链接!


    如上所述、U6 CHG 引脚的波形延迟为250us。DSG 引脚处于正常/稳定电压。


    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我移除了原理图中的电阻 R69、R71、R73、R75。 然后、我将电池直接连接到 BQ40Z50、如下图所示。

    操作后所有功能都正常、您能帮助我看看 BQ2980相关电路是否是设计错误吗?

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    BQ2980并非堆叠式设计。 我认为在保护 FET 之后将 AFE 连接在一起并不会像某个器件上的 FET 关断一样、它可能会使上部器件上的接地基准悬空。

    此外、每个并联电池都不需要单独的 AFE。 可以将并联的电池视为单节电池、因为每个电池的电压将达到均衡。

    我建议查看 BQ77307。 这是我们的新型2-7节电池保护器、它比 BQ2980具有更高的集成度、并支持2节电池系统。 与尝试堆叠多个 BQ2980相比、在 BQ77307中进行设计可能更简单/更便宜。

    此致、

    马克斯·韦博肯