This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A4701 EP:电源审查原理图

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321166/tps7a4701-ep-tps7a4701rgwr-review-schematic-for-power-supply

器件型号:TPS7A4701-TPS7A47 EP

您好!

是否有人可以根据 tps7a4701rgwr 查看此原理图以获得稳定的5V 电压? 变压器(230V->9V)将产生9VAC 50Hz 输入

e2e.ti.com/.../PowerBoardV1_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我将在未来几天内审查您的主题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总体而言、原理图看起来不错。 我只有几个建议和问题给你:

    1) 1)您的系统中使用的负载电流是多少? 这将有助于我们更好地分析并联 LDO 系统。

    2) 2)我们建议将所有 NR 引脚连接到 GND。 此外、您可以将所有 NR 电容器减少到1、以节省成本。

    3) 3) NC 引脚可以连接到 GND 以提高热性能。

    4) 4) SENSE / FB 引脚应连接到最靠近 Vout 的镇流电阻器焊盘。  

    5)我们建议使用至少10uF 的输出电容器。  

    6)最后、每个 LDO 应在 OUT 引脚和镇流电阻器之间有一个输出电容器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜