This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 -输入电压和放大器;可编程查询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321606/tps65218d0-tps65218d0---input-voltage-programmable-query

器件型号:TPS65218D0
我们需要有关  TPS65218D0器件的两个详细信息。
 
  1. 我们计划使用3.3V 电源轨作为所有 DCDC 降压转换器的输入电压。 那么、我们可以在任何 DCDC 转换器中通过3.3V 的输入生成3.3V 的输出吗?
     
  2. 此外、  通过 I2C 的 DCDC 转换器的加电序列时序设置是一次性可编程的、还是需要在运行前每次进行调整?  
 
希望您尽快提供反馈 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    1. 这些降压转换器能够实现100%占空比、因此、您可以在3.3V 输入下使用 DCDC3并获得~3.3V 输出(减去 HSFET Rdson 和电感器 DCR 中的损耗)。 如果您的负载电流要求足够低、您可以使用其中一个负载开关来传递3.3V 电压、这将为其他应用释放 DCDC3。
       
    2. 使用 SEQ 寄存器可将序列时序重新编程为新的默认值。 如果您计划进行自定义编程、我建议您使用  TPS6521815PMIC 版本和以下元件  第8.5节 数据表。

    此致、

    詹姆斯