This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:电源正常

Guru**** 2542750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321806/bq25170j-power-good

器件型号:BQ25170J

电源正常条件为 VIN > VIN_LOWV 且 VOUT + VSLEEPZ < VIN < VIN_OV。 如果 VOUT 设为4.35V、例如 VSET、VOUT 是4.35V 吗?
或者它是4.35V * 1.008 (VREG_ACC)吗?

此致、
香川市




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa

    Unknown 说:
    如果 VOUT 设置为4.35V、例如 VSET、VOUT 是4.35V 吗?
    或者它是4.35V * 1.008 (VREG_ACC)吗?
    [/报价]

    Bill J --如果使用 VSET 将 VOUT 设置为4.35V,则 VOUT 将为4.35V  (+/-5%)

    电源正常状态为 VIN > VIN_LOWV 且 VOUT + VSLEEPZ < VIN < VIN_OV[/QUOT]

    Bill J --电源良好条件:

    1. VIN 高于 VIN_LOWV -- 3.09V
    2. VIN 高于 VOUT + VSLEEPZ (未处于睡眠状态)- 4.35V +135mV
    3. VIN 低于 VIN_OV 6.75伏
    [/quote]