This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:是否还可以为 LiFePo4充电?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24072, BQ51050B, BQ25170, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321827/bq51050b-would-it-also-charge-lifepo4

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:bq24072、、 BQ25170BQ25171-Q1、BQ51013B

大家好,

我有一个可以正常工作的充电系统 、使用 BQ51050B 和 bq24072为锂聚合物单节500mA 电池充电。

出于安全原因、我想改为 LiFePo4 600mA 电池。

我想知道 通过重新调整两个器件上的电荷限制电阻器、系统是否可以保持原样。

是否还有其他因素迫使我重新设计一切?
最重要的是:是否可以进行无线充电?

此致

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    我会建议切换到 LiFePo4充电器、请参阅 BQ25171-Q1或 BQ25170。   

    5V 无线电源 BQ51013B 可与上述功能配对用于双输入 WP 或 USB 设备。

    很抱歉、没有 BQ51050B 的 LiFePo4版本。

    Unknown 说:
    是否有其他因素迫使我重新设计所有内容?

    不建议混合充电器解决方案/化学成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的快速回答。
    我注意到了建议的解决方案、即使用  BQ51013B 作为 BQ25171-Q1或 BQ25170的源、我也很高兴。

    祝你度过美好的一天!

    来自德国的最棒的问候!

    古斯塔沃