This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:如何使用 PMBus 命令读取/清除故障日志(进一步)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305338/ucd9090-q1-how-do-i-read-clear-fault-logs-using-pmbus-commands_-further

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090

大家好、  

(+) UCD9090-Q1:如何使用 PMBus 命令读取/清除故障日志? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在此 e2e 中、我已经看到了您有关使用 PMBus 命令读取 UCD9090故障日志的解释/方法。 非常有帮助!

此外、我想再问一个问题。

如何使用 PMBus 命令清除故障日志? 就会发现这一点。 故障日志将不会被重置/清除。 直到对 UCD9090重新通电。

是否有任何机制来清除故障日志? 它将是非常有帮助的!

感谢您的提前支持、期待您的回复。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    故障清除位于链接的同一文档共享中。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaeg5 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是否有任何机制或方法 人为地将故障注入 UCD9090?

    我的客户想要验证此功能、但他们不能提前触发故障。

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稳压电源轨后、您可以更改故障阈值以触发故障。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我要求我的客户更改故障阈值、通过更改以下寄存器来触发故障:

    并且他们已完成以下操作、将地址0x47 0x40、42、43、44、46、4a 和4b 设置为0x0001。

    并发现未发生故障/警告。

    他们是否还需要执行任何其他操作?

    期待您的回复。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    首先、您必须确保所有电源轨都正常调节。

    第二、这些命令基于分页、客户必须发出 PAGE 命令以在更改阈值之前选择右电源轨。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的答复。 但是、对于运行细节、我还有一些其他问题。

    1.所有导轨均可正常调节意味着什么? 这是指受监控的电源轨?

    2.如何发出 PAGE 命令来选择导轨? 您能帮助提供一个命令示例吗? 非常感谢!

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.所有电源轨均从 UCD 侧开启、电压处于正常值

    2.请参考 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385 

    此致

    颐和