This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100:共模输入电压范围

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321630/tpsi3100-common-mode-input-voltage-range

器件型号:TPSI3100

您好

我无法找到比较器的 共模输入电压范围是多少

此致

沙亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaya、

    我不确定 TPSI31xx-Q1的共模输入电压范围。 通常、比较器可接受具有不同基准电压的0V 至5.5V VSSS。 比较器将在0.3V 或1.2V 与 VSSS 间跳闸、具体取决于型号。  

    例如、如果我们将 TPSI3103-Q1和基准 VSSS 设为0V、则向 FLT1_CMP 足够触发阈值、关断驱动器(Vgs = 0V)、并使初级侧上的 nFLT1变为低电平。 如果 VSSS 以400V 为基准、则向 FLT1_CMP 施加401.2V 电压将触发阈值、关断驱动器(Vgs = 0V)并使初级侧上的 nFLT1变为低电平。

    如果这能回答您的问题、请告诉我。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师