This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:ChemID 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321908/bq34z100-r2-chemid-questions

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好、先生/女士:

我们有两个有关 ChemID 的问题、

1. BQ34z100-R2能否用于 LTO 电池应用程序?

我们的 Toshiba LTO 电池充电切断电压为2.9V、放电结束电压为1.8V、典型容量为20000mA 内插

如果 BQ34Z100-R2适用于 LTO 电池、您能为我们推荐 ChemID 吗?

2.您是否知道哪些 ChemID 适用于 SDI INR21700-50E?

请为我们推荐 ID。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    1.这种监测计适用于锂基化学物质,因此 LTO 电池应该可以使用。 我会建议使用 GPCCHEM 工具来找到匹配的 ChemID。 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM


    2、电池已经过表征,其 ChemID 为5153

    此致、
    尼克·理查兹