This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:电流限制阈值低于数据表规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319402/tps54160a-current-limit-threshold-lower-than-datasheet-spec

器件型号:TPS54160A

您好、团队成员:

我的客户观察到电流限制在低于数据表规格的电流电平下运行。

在数据表中、最小电流限值为1.8A、但客户发现其电路板上的电流限值为1.6A。

客户处的器件运行条件如下:

  • 输入电压:33V
  • 输出电压:24V

数据表表表表表征了 Vin=12V、25℃ 下的电流限制。
电流限制阈值是否会随不同的 VIN 而变化?
如果是、则当 VIN =33V 时、阈值是多少?

如果没有,可能是什么导致这种行为?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要测量负载电流还是峰值电感电流?

    最大负载电流将小于峰值电感器电流。

    最大负载电流为(峰值电流限制)-(纹波电流)/2

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢