主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433、MSP430FR5969 、MSP-EXP430FR5969、 BOOST-PSEMTHR-007、
我想了解 TPS23881EVM 开发板的演示代码是否与 MSP-EXP430FR2433 Launchpad 板兼容、或者是否需要其他电路板来运行此测试代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想了解 TPS23881EVM 开发板的演示代码是否与 MSP-EXP430FR2433 Launchpad 板兼容、或者是否需要其他电路板来运行此测试代码。
你好,耶稣!
我尚未使用该 LaunchPad 进行测试、但由于参考代码的闪存映像不够大、不足以引起问题、因此应该没有问题。 我无法保证使用此 Launchpad 进行操作、但可以预期会成功。 我不是 MSP430专家、只有 PSE 器件(TPS23881)。
目前、TPS23881没有自主模式(无需主机控制)、 我们确实提供了支持自主模式的 TPS23882B1、但该器件是3类2线对 PSE 控制器、每个端口最多只能支持30W。
我们正在计划发布支持自主模式的新器件 TPS23881B1。 这意味着该器件无需任何主机控制即可投入使用和运行。 此版本的目标是2月发布。
此致、
布兰登
你好,耶稣!
TPS23881器件没有自主模式功能、因此需要主机来初始化和加载 SRAM 并设置工作模式。 使用 TPS23881EVM-008 + BOOST-PSEMTHR-007进行主机控制时、有两种选择:
MSP430可以运行参考代码来演示自动和半自动模式运行的功能。
USB-TO-ANY 连接+ GUI 以连接 TPS23881EVM。
在 MSP430参考代码中、SRAM 将自动加载到器件中、但当使用 USB-TO-ANY + GUI 时、您需要使用 GUI 工具加载 SRAM。 有关详细信息、我会查看 《TPS23881EVM-008用户指南》。
此致、
布兰登
你好,耶稣!
可以、任何具有 I2C 功能的器件都可以用作主机。 通常、在系统架构中、它是某个 MCU 或 CPU。
I2C 控制的时序应参考 TI.com 上 TPS23881器件页面下提供的 MSP430参考代码。 此参考代码有两种工作模式:半自动和自动。 我建议在参考代码中使用自动模式来进行 CPU 固件开发。 第一步是加载 SRAM、然后完成器件设置。 在自动模式下、主要是设置端口功率分配(0x29)、然后设置工作模式(0x12)。
此致、
布兰登
你好,耶稣!
在自动模式下、您可以监测每个端口的电压和电流以计算每个端口上的功率。 寄存器30h - 3Fh:
在自动模式下、持续进行检测和分类。 因此、您可以在自动模式下发出关闭命令以关闭端口、但是、由于检测和分类将持续发生、如果连接仍然有效、端口将重新开启。 如果要控制每个端口的开启和关闭、我建议使用半自动模式。 这与自动模式类似、自动模式会连续发生检测和分类、但主机使用寄存器19h 控制加电命令。
此致、
布兰登