This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 I2C 控制指南和行为详述

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317028/bq25756-bq25756-i2c-control-guide-and-behavior-in-detail

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

您好、专家:

我的客户尝试研究了 BQ25756和 BQ25750、并且他们想了解更多用于控制放电功能的 I2C 功能模式。

我们是否有任何指南或纸张来详细介绍此内容?   

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:

    能否进一步介绍"放电控制功能"?  在 I2C 写入进入反向模式之后、BQ25756在(1)仅电池自动或(2)反向/OTG 模式下放电。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    他们想知道我们如何通过 I2C 执行放电功能? 任何基本指南或哪些有数据可以一步一步了解更多详细信息?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我假设您想知道如何进入反向模式、从而使用电池向充电器输入端提供稳定的电压。  如果是、请从数据表第 8.3.6节"反向模式电源方向:

    如果以下条件有效、则可以启用反向模式运行:

    1. SRN 引脚(电池电压)高于3V

    有效运行窗口(VDRV_UVP < VDRV < VDRV_OVP)内的 DRV_SUP 电压。

    TS (热敏电阻)引脚上的电压处于由反向温度监控器配置的范围内、该监控器通过 REG0x1D 中的 BHOT 和 BCOLD 寄存器位进行配置

    我建议使用以下 I2C 写入:

    1.在 REG0x0C-0D 中设置反向模式输入电压调节点 VAC_REC

    2.如果安装了检测电阻(可选),则在 REG0xA-0B 中设置反向模式输出电流调节(钳位)点 IAC_REV

    3.在 REG0x62中设置电池放电电流调节(钳位)点 IBAT_REV

    4.使用 REG0x17 (0)中的 EN_CHG 位禁用充电

    5.在 REG0x19 (0)中使用 EN_REV 启用反向模式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    一个简短的问题

    我能否知道 这两种放电功能模式,即使用 IC 或 MOSFET 来实现? (仅限1节电池、自动或2反向/OTG 模式)

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    放电模式为:

    1.仅自动电池

    2.系统负载对于所提供的输入功率来说太大时会进入自动补充模式

    主机控制的反向/OTG 模式。

    此致、

    杰夫