This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:如何了解 JEITA 热敏电阻比较器中的规范?

Guru**** 2382850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317975/bq25600-how-to-understand-the-spec-in-jeita-thermistor-comparator

器件型号:BQ25600

大家好、

我的客户正在使用我们的 BQ25600。

他们可以在下表中找到。

您能帮忙检查一下我们是否有55度的数据吗?

还请帮助解释如何理解这种下降趋势?

并且还请帮助检查如何了解如何理解4.2V  和4.05V 输入电压、这些输入电压返回 ICHG/2和4.2V、 重新充电返回  ICHG 和4.05V?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    VT1、VT2等值对应于 TS 引脚上的电压、并且充电器的行为取决于 TS 引脚是否是 REGN 的相应特定百分比而变化。 充电器不会明确知道电池的温度、也不知道如何从电池读取受热敏电阻影响的 TS 电压。 因此、不会捕获55C 的温度电压阈值、具体取决于偏置电阻器和所选的热敏电阻。 但是、数据表提供的图像中 TS 引脚的电压阈值保持不变。

    "下降"对应于 TS 引脚上的迟滞。 请将 VT3和 VT5的"下降"视为上升阈值迟滞。

    在 T1和 T2之间、客户可以选择将充电电流更改为编程值的一半或20%。 在 T3和 T5之间、充电电压可更改为4.05V 或完全充电电压调节。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢。

    以下还有五个问题需要您的评论:

    1. 当它为55度时、TS 引脚的电压阈值是多少?
    2. 客户发现我们直接将 PSEL 引脚与 REGN 引脚连接、为什么选择这种连接、是只想连接到 GND?
    3. 客户将对每个电池220mA 使用2个电池、此500mA 电流限制是否有任何风险?
    4. 如何了解主机模式? 他们是否需要设置某个寄存器以进入主机模式?  
    5. 它们是否可以将 PSEL 连接到 GND 并将寄存器设置为高电平?  

    谢谢,

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.如前所述, TS 引脚测量电压时并不测量温度。 TS 引脚上的电压将根据热敏电阻和所选的偏置电阻而变化。

    2.请阅读 PSEL 引脚说明"电源选择输入。 高电平表示500 mA 输入电流限值。 低电平表示2.4A 输入电流限值。 一旦器件进入主机模式、主机可以将不同的输入电流限制编程到 IINDPM 寄存器。"

    3.您打算并联充电两节电池吗? 每个充电器的建议充电电流是多少? 您打算增加系统负载吗?  

    4.请阅读第8.3.5.1节。 该器件可在默认状态下无需 I2C 寄存器即可使用。 但是、对于自定义充电电流和其他功能、需要进行 I2C 主机通信。

    5.是的、可以在进入主机模式后将输入电流限制设置为高电平。 见问题3。  

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当 T=VREGN,时、55℃ 阈值与55℃ 的百分比是多少、与下方一样下降?

    3. 是否打算并联对两个电池充电? 每个充电器的建议充电电流是多少? 您打算增加系统负载吗?  [/报价]

    它们将并联两个电池、同时为它们充电、每个电池的容量为220mA、在电池充电时也有系统负载。 请参阅以下电池规格。 500mA 限制是否有任何风险?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如前所述、这取决于热敏电阻和偏置电阻。 我们不规范55C。

    请根据您的应用收费。 确保在所有运行模式下、每个电池的总充电电流不超过您的电池规格中的最大充电率。 根据系统负载的大小、500 mA 输入电流限制可能会成为一个问题。 如果达到500 mA 的输入电流限值、充电电流将降低以支持该系统。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BQ25600能否监控温度?

    如果没有、我们是否让 P2P 设备具有此功能?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如前所述、TS 引脚不直接测量温度、而是通过与热敏电阻器相关的电压来测量温度。 我鼓励您阅读产品说明书的第8.3.7.4节。 在这里、您会看到 TS 作为分压器偏置、带有一个上拉电阻器和一个与热敏电阻并联的电阻器。 随着热敏电阻上的温度变化、产生的 TS 电压将发生变化。 下面给出的阈值表示相对于 REGN 产生的电压 VT1、VT2等。 仅当103AT 热敏电阻与5.23k Ω 上拉电阻和30.9k Ω 并联电阻配合使用时、温度参考才有效。 为了进行完整性检查、103AT 在0C 下的测量值为27.28k Ω。 如 VT1所示、并联组合为14.5k Ω、REGN 的百分比为73.5%。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    以下是建议的电池充电电流和电压:

    这里是五个温度下的 NTC 电阻:

    他们能否使用 RTHHOT=RTH 55℃ = 27.09K 来计算 RT2=194.1K、RT1=45.7K、如下所示?

    他们想要让电池55℃ 触发 VT5充电设置、让42℃ 触发 VT3、然后0℃、10℃ 触发 VT1 VT2。

    请帮我们确认一下客户的解决方案是否可行吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我无法评论电池规格、因为它在标点符号和"最小最大值"的使用方面没有清晰的文字。 背对背。

    我已验证、在55°C 时、REGN 的百分比在 VT5时为34.2%、在45°C 时、REGN 的百分比将略低于 VT3的42.5%、在10°C 时、REGN 的百分比在 VT2时为68.8%、 在0 C 时、REGN 的百分比在 VT1处为73.3%。 选择的电阻器应该可以工作。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔