This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176输出在 Boostmode 下不工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321697/lm5176-lm5176-output-not-working-in-boostmode

器件型号:LM5176

您好、TI 团队、
LM5176升压模式配置中我们面临着一些问题。
我们使用了 LM5176计算器表并进行了相同的设计。
我们的输入电压范围24到33
标称输入电压28V
输出电压30+/-0.5V

设计此设计之后、它在降压模式下(直到10A)工作良好、但在升压模式下不工作(即输入低于29.5V、则无法工作)。
重要观察结果:如果我们将输入电压从33交换到27V、则可以正常工作(检查结果为2A)、但当输入电压为27或28时、则直接无法正常工作。
输出突然下降至较低电压(< 5V)。

您能帮我们解决这个电路中的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请检查软启动时间是否足够长、以便在不达到电流限制的情况下启动器件。

    还要 检查电流检测电阻、以确保相对于过流限制有足够的裕度。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    感谢您的快速支持和回复。

    是的、我们检查了电流检测电阻(4m Ω~12A)和 SS 220nF (35mS)。
    在降压模式下 采用这种配置时、它能够很好地工作至10A、  
    但是 在升压模式下: 在升压模式下采用相同配置的情况下、其在电流达到2A 及以上时工作、输出电压降至低于5V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您能否共享原理图?

    您还能在故障模式下运行时测量 SS 引脚吗? 使用示波器进行探测。

    您是否还可以探测检测电阻之上的电压-请注意、这对于使用非常短的 GND 连接进行测量是非常敏感的、对于升压转换、过流电平为100mV -因此您应该只会看到低于该电压的电压。

    此致、

     斯特凡