This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:什么因素可能导致封装中1mm 孔的灾难性故障?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320446/lm25149-what-could-cause-catastrophic-failure-with-1mm-hole-in-package

器件型号:LM25149

我们发现 LM25149出现故障、导致封装中存在明显的孔烧坏、请参阅随附的图像以了解确切位置。  这可能是什么原因造成的。  可以在私人消息中共享原理图。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    您能否详细说明您的规格、原理图以及转换器在发生故障时所做的工作。  我怀疑它在您施加输入电压时失败了、请确认。  填写计算器电子表格可能会有所帮助、下面的链接可帮助您加快辅助您查找故障原因的过程。

    LM5149-LM25149DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们怀疑瞬态事件导致电路的 AEF 部分行为异常、并使 AEFVDDA 引脚的 VCC 过载。