This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:充电器设计的控制器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQSTUDIO, BQ76952, EV2400, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321333/ucc28064a-controller-selection-for-charger-design

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952、BQ76940 EV2400、

团队、您好!

我不熟悉充电器开发、我有几个问题可以帮助您更好地了解 TI 的充电器开发生态系统。

我之前用 BQ76940和 Bq76952 TI IC 设计了 BMS、我喜欢通过 EV2400和 BQStudio 软件来配置 IC 的方法。

我想知道充电器的开发是否也有类似的途径、如果能为1kW 应用推荐几种用于 PFC 和 HB LLC 的控制器、那也会很好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    对于1kW 功率充电器、您可以在 UCC28064A、 UCC28180UCC28070之间进行选择。  在 LLC 方面、我们的全新 UCC25660 非常适合电池充电应用。 该控制器引入了输入功率比例控制(IPPC)。 这使得更容易防止控制器在恒定电流阶段进入突发模式并且 VBATT 为低电平时进入。  您可以 在这里观看一段有关其工作原理的短视频。  

    由于我们的控制器是模拟控制器、我们没有适用于它们的开发套件、我们正在研究应该在3月份显示的几个参考设计。  

    我希望这对您有所帮助。