This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:输出电容器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321570/lm51772-output-capacitor

器件型号:LM51772

您好!

我们已经对 LM51772进行了质疑。

对于 EVM 输出电容器 C13、我们可以更改为 MLCC 10uF * 3吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当然、您也可以使用一些 MLCC 电容器来获得所需的输出电容、但请考虑 MLCC 的直流偏置来获得所用的有效电容。

    这是确保输出纹波电压满足您的要求以及环路稳定性计算的必要条件。

    此致、

     斯特凡