This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61130:TPS61130

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61130, TPS61299, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320089/tps61130-tps61130

器件型号:TPS61130

TI 支持您好

在我的旧解决方案中、基于 TPS61130、现在我想开发新一代、并且 TPS61130已停产、请提出相同的或相同的解决方案

请建议替代解决方案

我的要求:

VIN -电池输入(2x AA)将提供3到2.4伏的电压

电源模拟前端、因此解决方案应保持安静

VOUT 3Volt , 60 -80mA。

请提供建议

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilay:

    建议使用 TPS61299替换旧器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    感谢您的建议。

    在旧的解决方案 TPS61130上,我喜欢的是其中一个输出是 LDO ,因此输出可以安静(低输出三路)

    我需要将电源解决方案连接到对电压质量非常敏感的模拟输入端。

    也许您有 具有非常安静输出的升压转换器吗? (可能是升压 + LDO)

    谢谢!  

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61098呢? 内部有 LDO。

    此外、对于 TPS61299、输出纹波可低于10mV、客户可以接受吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢