This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:用于-30V (50mA)设计的 TPS6735

Guru**** 2814715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6735, TPS61085, LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321228/tps6735-tps6735-for--30v-50ma-design

器件型号:TPS6735
主题中讨论的其他器件: TPS61085LM2611

能否使用 TPS6735设计用于< 50mA 电源的-30V 直流输出? TI 是否有可以使用的设计示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该器件设计为在输出端产生-5V 电压、因此不能像设计用于-30V 电压一样使用它。 您应该能够向开关节点添加分立式电荷泵、但这可能效率非常低。 您可以查看 TPS61085数据表中的图18、在左上角看到一个负电荷泵来产生-7V、但随后您需要堆叠其中几个来产生-30V 的电压。

    请参考 LM2611从正电压生成负电压。

    此致、
    布里吉特