This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:输入电压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321444/lm2776-input-voltage

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TL7660

我计划将 LM2776用于 最大5.8V 的输入电压。 工作范围状态仅为5.5V。 但绝对最大值为6V。 如果可以、请发表评论。  

还请您确认是否推荐将 TL7660用于新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议使用超出最大建议输入电压5.5V 的 LM2776。

    您能否针对 TL7660发布新帖子、以便标记正确的产品线来帮助您解决有关该器件的问题?

    此致、

    瓦伦