This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1效率

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321531/lmr43610-q1-lmr43610-q1-efficiency

器件型号:LMR43610-Q1

尊敬的朋友:

    我想知道以下情况下的效率:

        (1) VIN=12V、VOUT =3.3V、295μA 自动模式。 在这种情况下 、效率是多少?

         (2) VIN=12V、VOUT =3.3V、2420μA 自动模式。 在这种情况下 、效率是多少?

         (3) VIN=12V、VOUT =3.3V、17.5mA 自动模式。 在这种情况下 、效率是多少?

         (4) VIN=12V、VOUT =3.3V、271mA 自动模式。 在这种情况下 、效率是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    您可以看到如下所示的效率曲线:

    B、R

    科林