This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:模块的热指标定义

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321034/tpsm82913-thermal-metric-definition-for-module

器件型号:TPSM82913
主题中讨论的其他器件: TPS62913

大家好、

关于 IC、Δ I (top) RΘjc 通过模压混合物从芯片到封装顶部。

  模块的 RΘjc (top)定义是什么?

RΘjc (ICtop)+ 通过空气从 IC 封装顶部到模块顶部的热阻?

RΘja (IC)+  通过空气从 IC 封装顶部到模块顶部的热阻?

 我们不知道模块的热指标标准吗?  ADI 设备(LTM4644)的趋势与我们的设备不同,它的意思是  RΘjc (顶部)>RΘjA。

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RΘjc (ICtop)+ 通过空气从 IC 封装顶部到模块顶部的热阻?

    RΘja (IC)+  通过空气从 IC 封装顶部到模块顶部的热阻?

    是的、您的理解是正确的

    对于 ADI 设备,我不知道为什么 ADI 设备显示出差异趋势,稍后再回顾?  

    对此有何疑虑?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、裕昌。

    以下哪种说法符合我们的器件。?

    不用担心。 只是我的客户询问模块的热规格标准。 他们希望 在相同的条件下将我们的规格与竞争对手的规格进行比较。

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R θ RΘjc (ICtop)是指从 IC 封装的结到模块顶部的热阻。

    R θ RΘja (IC)是指 从  IC 封装的结到 环境顶部的热阻。

    实际上、您可以在项目1中打开"链接"以了解详细信息。

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    我知道 RΘja 和 Rθjc 的含义。

    我想知道什么是  RΘja 和 Rθjc 模块? TPSM82913中的指标与 TPS62913中的指标相同? 如何测量模块的热指标? 该模块具有可作为热源的 IC 和电感器。

    如何测量  Δ Rθjc? 这些仿真数据吗?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shoo、

    对于模块和 IC、Rthja/c 被定义相同、正如我在上一篇文章中所提到的那样。

    TPSM82913和 TPS62913是差异、数据表中的结果是基于 JEDEC 标准板和 TI EVM 板进行仿真的

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧是 JEDEC 板仿真数据、右侧是 TI EVM 板数据。

    裕昌