This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:CT 值的上限?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318421/tlv840-q1-upper-limit-of-ct-value

器件型号:TLV840-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3760

图形结束于10uF、当前在 CT 上使用2x4.7uF

例如、如果我希望实现30-60秒的延迟、这对于此系列是否可行?
另一种可能是使用多个串联电容器和较小的电容器值?



最佳

迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:  

    感谢您的提问。 TLV840-Q1的建议最大延迟电容器限制为10 µF、因为这样可确保电容器在发生复位条件时有足够的时间完全放电。  

    如果使用此公式、当考虑应用10uF 时、可获得的最大延迟将为6.2s。  

    TPS3760AE95DYYRQ1 具有近12ms 的 td 延迟、并且具有锁存功能、因此您可以使用锁存功能来确保满足您的时间要求。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我看过 TPS3760、但不需要额外的特性、并且已经拥有采用 TLV840xx 的插座。

    添加以下外部下拉电阻是否会减轻 CT 放电的考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:  

    TLV840-Q1限制为10 µF、因为这可以确保在发生复位条件时有足够的时间使电容器完全放电。因此、如果您只使用 C78和 C79、我认为您不需要外部电路。  

    如果您计划使用更大的延迟电容器、只要电容器有足够的时间在电压故障期间完全放电、就应该没有问题。

    请注意、在 延迟电容器从高于零的电压开始充电的情况下、有时您的复位延迟可能比预期的短。  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sila。

    我仍想使用快速放电 NMOS、您会看到什么问题吗?

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:  

    请注意 CT 引脚具有内部500 kΩ 电阻。 当您添加外部电阻时、它们将并联。

    此致、

    A·西拉