This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:用于反相降压/升压转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321151/lm74502-use-for-inverting-buck-boost-converter

器件型号:LM74502

您好、团队成员:

我想将此器件用于采用降压转换器配置的反相降压/升压转换器。 (+15V ->-15V)

带有降压转换器的 IBB 将在启动时向负载输出正电压、并且我无法为负载接受任何正电压。

我想将 LM74502用于该配置。

我认为向后连接 VIN 和 VOUT 即可、是吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    LM74502不适用于 反相降压/升压转换器等开关应用。  此外、LM74502器件不能在负 电压下工作。  

    因此、该器件不适合用于 反相降压/升压转换器。