This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:手动清除过压故障、而不会下降到 OVLO 下降沿限制以下

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321359/tps25947-manually-clear-overvoltage-fault-without-falling-below-the-falling-edge-ovlo-limit

器件型号:TPS25947

您好!

我正在5V 电源系统中使用 TPS259470、该系统具有相对严格的过压容差(最大电压5.5V)、并且我遇到了上升沿和下降沿 OVLO 限制问题。 更具体地说、我之所以选择电阻分压器、是为了使可能的最小上升沿 OVLO 限制(1.183V)与我认为线路上存在过压故障的电压(5.3V)相对应。 这将产生一个具有1M 顶部电阻器和287k 底部电阻器的电阻分压器。 我可以将此限值设置得更高、但可能的最大上升沿 OVLO 限值(1.223V)将需要高于5.5V 的线路电压才能触发 OV 故障。


但是、使用此电阻分压器、可能的最低下降沿 OVLO 限值(1.076V)将需要低于4.83V 的线路电压才能使过压故障取消置位。 我担心不会出现这么低的电压、系统会一直处于关闭状态。

因此、我想询问是否有办法手动清除过压故障(例如通过切换 EN 引脚)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitrios:

    是的、通过切换 VIN 或 EN、我们可以重置器件并手动清除故障。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!