This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:用于电流保护的低通滤波器

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320091/tps1663-low-pass-filter-for-current-protection

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

大家好、我们正在考虑使用 TPS1663电子保险丝来对电源进行 UL 认证。
根据认证规范、我们需要将电路的输出电流限制为4A (平均电流)

在我们的情况下、连接到电源的负载吸收方波电流、其中平均值低于4A 但峰值较高。

我认为、您建议的电路对我的应用来说并不好、因为过流保护几乎是瞬时的、并且会查看电流的峰值。
如果在电流尝试超过该值时将保护设置为4A、则电子保险丝会将电流限制为精确的4A。

可以通过 fc = 0.16Hz 的低通滤波器对激活电子保险丝过流保护的信号进行滤波。
这样、熔丝保护只能看到电流的平均值、而不能看到瞬时峰值

能否通过与 RILIM 并联插入一个电容器或在电路中进行类似的修改来实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我认为您可以通过脉冲来控制 EN 引脚、并打开和关闭电子保险丝以获得低于4A 的平均电流。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电子保险丝中没有 EN 引脚。

    我想您推荐的或许可以使用 SHDN 引脚来实现、但对于我们的应用而言、这不是解决方案。

    当我们尝试确保负载持续供电时、这种类型的方法会在特定的时间段内移除负载上的功率、并且在短时间内甚至能够吸收大于4A 的峰值电流。

    出于这个原因、我们需要确保当瞬时电流超过4A 时、电子保险丝不会关闭、而是当平均电流超过4A 时。对于此器件、是否有方法可以做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这看起来是不可能的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于此元件不适合我们的用途、是否有任何 TExaS 器件型号 可以使用这种方式?  
    否则、有多个 TExaS 组件的组合可以实现此操作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您可以查看 TPS2663器件。 具备2 ×IOL 脉冲电流支持功能。 例如、您是否将 IOL 设置为4A。 然后、它允许瞬态高达8A、计时器超过该值后、瞬态将限制为4A。

    此致

    G·库纳尔