This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:TPSM63610输出波纹大

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TPSM63610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314862/tpsm63610-tpsm63610-out-ripple-big

器件型号:TPSM63610

您好,先生

我获得了 TPSM63610 EVB、并测试了

  1. TPSM63610,输入电压24V, FPWM, VOUT 3.3V 纹波正常,  输出到15V,纹波不良  ,您有输出电压15V?
  2. 需要任何修改性电路? 补偿?谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您正在测量的波形、开关频率条件和应用的负载电流。 在这种情况下、什么被视为"好"和"坏"?

    器件是具有内部补偿的模块、因此我们唯一可以更改的是开关频率和输出电容。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    输出3V、5V、12V、15V

    我可以看到输出中的噪声、我能降低它吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量输出电压?  

    有关测量该直流/直流转换器输出电压纹波的正确方法、请参阅应用手册(https://www.ti.com/lit/ta dc/ssztb25/ssztb25.pdf)。

    测量不当可能会导致高频噪声耦合到输出电压上并污染数据。

    此致、
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    测试 EVB ,发现噪音随着输出电压偏转,我知道是正确的

    您有没有建议降低噪音? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关适当的噪声测量技术和改善电源模块输出噪声的方法的详细信息、请参阅应用手册(SNVA871)。

    如果在使用1X 示波器探头连接来精确测量输出电压噪声以避免输出过大、则使用后置 LC 滤波器或 LDO 滤波器可以进一步清除噪声。

    此致、
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    旧设计采用 LTM8026EY、添加滤波器可去除纹波、

    但 在我的 PCB 板上使用 TPSM63610

    我甚至可以在输出电压之前添加 LC 滤波器来消除纹波、

    请告知它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘了问、当您将 EVM 上的输出电压设置更改为15V 时、开关设置是什么?

    对于15V 输出、我建议开关频率为1 - 1.4MHz。  

    对于使用 LTM8026的旧设计、使用什么滤波器来消除纹波? 也许您可以更改 TPSM63610EVM 以包含该滤波器并重新测试。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    您能否提供 交流 耦合时的波形图? 输出电压3.3V、5V、12V、15V? 当 VIN 为24V 时?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新:我不得不把这个测试推送到一周的末尾。 请预计在 2月2日至24 EOB (PST)收到我的回复。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:请参阅所附的使用尾纤法在 MLCC 输出电容器上测量的 Vout 噪声范围。  

    输出电压会有一些噪声、但应该在20mV 左右、如 Excel 附件中所示。

    e2e.ti.com/.../TPSM63610_5F00_24Vin_5F00_1MHz_5F00_NoLoad_5F00_OutputNoise.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy  

    感谢您的大力支持。