This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:当 Iout 大于2.6A 时器件重新启动

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321464/tps62933-device-restarts-when-iout-larger-than-2-6a

器件型号:TPS62933

大家好、我正在使用16VDC 输入电压(高质量、足够的输入电流)为我的 TPS62933板供电。 标称频率为2.2MHz。 当 Iout<=2.6A 时、Vout 稳定。 当 Iout>2.6A 时、TPS62933快速导通和关断 好的  我遵循布局指南、加热应该不是问题、因为我只给它加电一小段时间(大约5秒)。  

下面是当 Iout = 2.8A (输出电压导通和关断)时的引脚1 - 8的信号波形。  

引脚1:R_T

引脚2:EN

引脚3:VIN

引脚4:GND

引脚5:SW

引脚6:BST

引脚7:SS

引脚8:FB

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您 对问题的清晰描述。

    我想这可能是热关断。 您是否有用于测量 IC 外壳温度的 IR 摄像头?  

    请尝试悬空 RT 引脚(设置500kHz)、检查问题是否消除。 2.2MHz 将具有比500kHz 更高的开关损耗。 如果布局散热不良、器件可能会触发热关断。