This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:关于调整软启动时间的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321397/tps65131-q1-question-about-adjusting-soft-start-time

器件型号:TPS65131-Q1

您好专家

我在  TPS65131-Q1数据表中看到了以下内容。

我们有没有调整 软启动时间的解决方案?

1ms 是固定的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    抱歉、软启动时间是固定的。

    我是否知道客户想要调整软启动时间的原因? 是任何序列要求、还是?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 帕特里克. 这是一个开放论坛。

    我无法共享客户名称。 这是通过 WebEx 与您进行的讨论。

    我在我们的内部 E2E 中提交了另一个 E2E 问题。