This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:需要24V 电压但无输出

Guru**** 2507495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321368/lmr36520-expecting-24v-but-no-output

器件型号:LMR36520

我正在开发 POE 板、输入端由以太网插孔提供。 该电路板为4层电路板、其中2层为接地层。 我在 WebBench 上参考了该电路、但错误地将 CVCC 更改为1nF、而不是1uF。 现在我在48V TP 引脚2、3上测量48V、都在 CAPS 充电之后测量48V。  在引脚6上、I 有2.5V 和引脚7 2.8V。 我不认为 CVCC 是我的问题、但我在这方面是新手。 我需要帮助来确定这是我的问题、我的布局是否错误、或者我的问题是否还有其他方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    VCC 引脚是内部 LDO 的输出、用于为稳压器的控制电路供电。 该输出需要在 VCC 和 GND 之间连接一个1-µF 16V 陶瓷电容器、用于确保正常运行。  CVCC 变为1nF 时,VCC = 2.5V,表示设备损坏 VCC=。

    B、R

    科林