This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196EVM-600:演示板上的爬电距离

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317925/tps61196evm-600-creepage-distance-on-the-demo-board

器件型号:TPS61196EVM-600
主题中讨论的其他器件:TPS61196

尊敬的支持部门:  

我将以 Tps61196作为模型来设计我的 PCB。 我有一个关于 TPS61196 PCB 布局的问题。 从高压输出接地、例如跨 C4或从 J3.2接至 J3.3。 这些空气间隙是否满足 爬电距离要求、例如 IEC60664或等效 UL。  

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该 EVM 是基于60V 输出设计的、让我来查看我们的 EVM 设计文件以了解更多详细信息。 我可以知道您所需的最大输出电压是多少吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的及时回复、我们设计中的最大电压为80V。 因为电路板上超过24V 的电压可能需要一定的最小爬电距离。 希望 TI 有专家提供建议或链接、进行计算或预估。  

    此致。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、让我检查一下、然后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     60V 迹线和 GND 之间的爬电距离为25.5mil。 我要搜索布局指南、仍然需要一些时间。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我假设该25.5mil 是裸铜爬电距离、对吧? 如果铜被阻焊层覆盖、则爬电距离是否会被忽略作为一个风险因素。  

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该距离不适用于裸铜、铜已被阻焊层覆盖。 该数据是使用真实的 EVM 文件测量的。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果25.5mil 是覆盖的铜、则位于演示板背面。  图片的左边缘。 方形焊盘及其下方是高压输出、此处假设为60V。 到下一个引脚的电压将为60V。  将金属暴露在60V 范围内以返回通道。   

    在我看来、两者之间的距离并不远。 这并不影响我;我所需要的只是、我的设计能够通过 TUV 的安全检查。  

    谢谢!

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、我尝试搜索是否有可指导布局的文档。 BTW、您是否有关于 TUV 如何应用的一些详细信息?

    Br

    帕特里克