This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:5V 至-17V 反相降压转换器的原理图检查

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TMUX6221, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320239/tps54202h-schematic-check-for-5v-to--17v-inverting-buck-converter

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件: TMUX6221TPS54202

您好!

  我需要一个负电源轨来为一些 TMUX6221模拟开关供电。 在输入端、我提供了+24V 电压、然后通过 TPS54202H 直流/直流转换器来获得+5V 电压。 为了生成-17V 电压、我将使用+5V 输入。

由于我已经在设计中使用 TPS54202H 进行24V->5V 的转换、因此我认为将其用于+5V ->-17V 是最简单的方法。 您能否查看随附的原理图? 我还使用与其他设计相同的4.7uH、35m Ω 4.2A 电感器。 可能过度使用、但使采购更容易。

反馈电压计算:

VOUT = Vref *((Rtop / Rbot)+ 1)
Rtop 使用100k
Vref = 0.596V
VOUT/Rbot =(Vref)+1
(Vout/Rbot)- 1 =(Vref)
(Vref)((Vout/Rtop)- 1)= Rtop
Rbot =(Vref)/((Vout/Rtop)- 1)
Rbot = 100k/29.2
对于18V、Rbot = 3.42k
测试:18V IN = 0.5952Vfb (正常)
或对于17V、Rbot = 3.633k

谢谢;我很少做负用品、因此我可能在某个地方犯了一些愚蠢的错误。