This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:电源瞬态负载电流

Guru**** 2195940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS7A30
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305465/tps7a30-power-supply-transient-load-current

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件:TPS65132

请帮助提供该电源的瞬态电流值。

请查看以下链接的背景信息。

在 tps65132输出端连接 TPS7A30时会发生问题、这会导致 tps65132无法正常工作。

TPS65132:负输出问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liping、

    在上述10nF 作为 CNR/SS 电容器的条件下、TPS7A30所需的10uF 输出电容器的浪涌电流约为2mA。 如您所述、将 CNR/SS 电容器增加到1uF 时、电流将减小到20uA。 让我和 Patrick Yao 一起工作、我会给您更新信息。

    此致、

    罗哈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liping、

    我暂时将此器件标记为"TI 认为已解决"、Patrick 将与您联系进一步调试。  

    我们在内部讨论了 TPS7A30的浪涌电流要求、并且他希望在您的系统板的帮助下进行调试。


    此致、
    罗哈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在这里结束本次研讨会、我认为我们以后不会得到任何答案。

    事实上,我不认为帕特里克找到根本原因经过长时间的调查。

    目前、当我们短接 TPS7A30的输入和输出时、没有问题。

    通过测量结果、我们可以看到它不是外部器件问题。

    但是、您上面提到的浪涌远远小于 TPS65132限制。

    两侧的 FAE 都说我们还行、但没有根本原因。

    这意味着我们在这里迷失了。

    我建议您尝试将两个器件演示板连接在一起、如我提供的原理图。

    如果您可以在办公桌旁重复我的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liping、

    这对我来说也很好。 但由于年末和假日季、请给我一个时间、直到1月5日、以便对此进行一些有意义的更新。

    非常感谢您的耐心等待。


    此致、
    罗希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rohit、

    我没有获得有关这方面的任何进一步详细信息。 我需要大约2周的时间才能对此有有意义的最新情况。 我会尝试在这之前为您还原。

    谢谢。

    罗哈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我们来跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liping、


    我将该线程移至电子邮件上以进行进一步讨论。

    此致、

    罗哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过两封邮件跟您跟进、没有反馈。  所以我看不出你有真正的通过电子邮件跟踪此操作。

    请在此处支持我的请求。

    请通过连接两个器件演示板进行测试、如我提供的原理图。