This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS794:28Z566H 数据代码的可靠性问题

Guru**** 2510105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320193/tps794-reliability-issues-with-28z566h-datecode

器件型号:TPS794

我对28Z566H 数据代码的故障率很高。 我们的调查还处于初期。 我们替换了为28Z566H 日期代码放置的140个器件中的62个。 我们曾遇到过使用无法正常工作的部件更换故障部件的情况。

我们的正常流程是将器件放在电路板上、让电路板通过一个10区烤箱。

然后对电路板进行测试、通过5V 电源为该稳压器供电。 此稳压器供电的电路板上的负载为150mA。

我们在故障稳压器上看到的输出电压低至0.565V、高至4.83V。 我从最近12个出现故障的稳压器开始。 我有电子表格、其中包含所执行的测试。 在测试的12个稳压器中、4个测得的电压大约为3.1V、4个测得的电压大约为2.2V、4个测得的电压大约为3.3V、但输出上有许多短暂的压降。

移除这些稳压器后、5在空载条件下测量的电压大约为3.3V、在施加负载时全部降至1.4V 左右。

您是否见过28Z566H 数据代码器件的更高故障率?

感谢您的观看、

罗伯·贝里

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_01399-U8-troubleshooting.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我正在查看您的帖子、并将在2个工作日内回复。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我还没有听说过任何专门从此生产日期代码上发生故障的部件。 这些器件在 ATE 处通过、因此、没有充分的理由表明它们会以不同于平均值的速率在现场发生故障。 您是否有采用不同生产日期代码且故障率不同的器件?

    在进入加热室之前、您是否测试过这些器件以确保它们以前正常工作?  

    当您装上新器件来更换故障器件时、新器件也出现了故障、是否新器件也经历了加热室循环?  

    我过去在实验室对电路板进行返工时发现、焊接后会有电荷捕获在 NR 引脚上、这会扰乱基准电压、我想知道加热室是否会导致这样的情况。 一个简单的解决方法是将其穿过去电离超声波清洗器。 您是否有机会使用 DE-I 洗浴器、以了解是否有这样的简单解决方案?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我现在只是在进行调查、以前出现故障的器件在被放置到电路板上之前没有经过测试。 我知道、我们更换了手动放置的部件、这些部件无需通过加热室。

    对于我调查过的12个组件、所有更换部件在放置之前都经过了测试、它们都能正常工作。 它们在手动放置在 PCB 上后都能正常工作。

    这是 NR 引脚和电荷捕获的一个有趣现象。 这些组件通过水洗机、部件似乎没有残留物。

    目前我没有任何组件可以查看 NR 引脚可能性。

    我在第一篇文章中附上的电子表格显示、在未施加负载的情况下、删除的许多器件都恢复到了正确的电压、但在施加负载的情况下却降低了输出电压。

    非常感谢您的帮助、在查看这些器件时、我会牢记 NR 引脚。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我明白了。 我认为水洗涤机可能使用去离子水、但最好进行检查。  

    您所描述的(此处以及电子表格中)行为再次听起来像电荷捕获时的类似问题、因为我已经对输出电压似乎是任意错误的原因感到困惑、并且器件的负载调节不佳、而去 I 浴通常可以修复这两个问题。 我想知道器件以这种方式出现故障的原因是否与之不同。

    如果您要探测 NR 引脚、请记住它对泄漏非常敏感、因此您需要探测它是10Gohm 的。  

    一旦您深入调查并且返回到论坛寻求支持、 如果我们能更多地了解电路板所经过的加热室周期、我们就能将它们与在此器件上运行的资质认证测试进行比较、那将非常好。  

    此致、

    尼克