This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于汽车的降压转换器

Guru**** 2986530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1, LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321062/buck-converter-for-automotive

主题中讨论的其他器件:LM70880-Q1、LMQ644A2-Q1

您好、专家:

我们有适用于 汽车的降压转换器吗?

输入电压:12~36V

输出电压:0.8V 或5V

输出电流:6A 或以上6A

远

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅下面我为满足您的应用要求进行的器件参数搜索:

    您的应用需要0.8V 还是5V? 参数搜索受到0.8V 低 VOUT 的限制、因为当前大多数的汽车级转换器内部反馈基准为1V。

    唯一两个能够满足0.8V 输出稳压的器件是 LMQ644A2-Q1和 LM70880-Q1。

    请注意、LMQ644A2-Q1是双路输出器件、LM70880-Q1目前处于高级产品发布阶段。  

    此致、

    吉米