This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:隔离式栅极驱动器 UCC21520-Q1

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC28951, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321218/ucc28951-q1-isolated-gate-driver-ucc21520-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520-Q1UCC28951、UCC21520

您好!

我们将 为 UCC28951 PSFB 使用 UCC21520-Q1隔离式栅极驱动器。  对于为 VDDA 和 VDDB 供电的两个门、我们应该在初级侧使用单个隔离式直流到直流转换器。 为 VDDA 放置串联二极管、如下图所示。 请检查并告知我们您的评论...

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:  

    您可以 使用一个电源和自举电路来为次级侧(VDDA/VDDB)创建偏置电源。 您可以参阅 此页 和 此页的 UCC21520数据表来选择自举电阻器和电容器的值。

    谢谢!  

    薇薇安