This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:未启用 PWM 控制器时 SYNC 引脚的电压是多少

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316958/ucc28950-what-is-the-voltage-at-sync-pin-when-pwm-controller-is-not-enabled

器件型号:UCC28950

大家好!

我们在 设计中使用被配置为从设备的 UCC28950 PWM 控制器。 我想知道 当我们将 SS/EN 引脚短接至 GND 时 SYNC 引脚的电压是多少。

谢谢。此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、找到了有关 SYNC 引脚如何在主模式和从模式下工作的详细说明。  我在下面附上了它、我认为这将帮助您了解 SYNC 引脚在两种操作模式下都工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。

    我已经完成了描述,但我没有得到我想要的东西。

    我想知道 当我们将 SS/EN 引脚短接至 GND 时 SYNC 引脚的电压是多少。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件达到 VDD UVLO 并开始开关时。  如果器件是领导模式、则将有 SYNC 信号。  如果器件处于跟随器模式、则具有高阻抗、可启用同步输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法遵循您所说的内容、您能详细说明一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试用另一种方式来解释这一点。

    变为活动状态时停止工作。  VDD 高于 UVLO。  振荡器将变为活跃状态。   

    如果器件为主导模式、则会有 SYNC 引脚之外的 SYNC 信号。  如果器件处于跟随器模式、SYNC 引脚具有高阻抗、等待同步信号。

    此致、